Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™無線解決方案

Dust Networks產品事業群所提供的Linear Technology/Analog Devices SmartMesh® IP™無線解決方案為嵌入晶片並預先認證的PCB模組。模組整合經過完整開發、經過現場實證的智慧無線網狀網路軟體。SmartMesh無線感測器網路 (WSN) 在超低功率的安全無線通訊下可達到前所未見的資料可靠度(超過99.999%),能讓您將感測器放在嚴峻的工業物聯網 (IoT) 環境下的任何位置。  

SmartMesh IP網路是由高擴充性、自我管理的多重跳躍網狀無線節點(稱為Mote)組成。SmartMesh Mote和網路管理器的核心為Eterna IEEE 802.15.4e系統單晶片 (SoC)。此SoC採用Analog Devices高整合度、低功耗的2.4GHz無線電設計。亦搭載ARM Cortex-M3 32位元微處理器,用於執行SmartMesh連網軟體。

 

特點

  • 經過現場實證:
    • 超過76,000個裝設網路
  • 容易安裝及擴充:
    • 不需射頻方面的技能
  • 多年運作期間可輕鬆維護:
    • 電池使用壽命超過10年,實現「無線」安裝
  • 自我最佳化網路
  • 即時檢視網路效能
  • OTA軟體升級
  • 全球射頻免授權運作:
    • 適合全球化部署的2.4GHz運作

SmartMesh IP

Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™無線解決方案

檢視產品詳細資料

Analog Devices的SmartMesh IP產品是以6LoWPAN和802.15.4e標準為基礎,具有低耗電量,即使在嚴峻高動態變化的射頻環境下資料可靠度亦超過99.999%。SmartMesh IP網路由負責收集和轉寄資料的Mote、負責監控及管理網路效能的網路管理器,以及與主機應用交換資料的安全性功能組成。

SmartMesh IP MoteSmartMesh IP Mote為SmartMesh IP網路中的無線節點,其可連接至感測器/致動器,從其他Mote路由資料,並維持低功耗。

技術資源
軟體API介面 – SmartMesh IP Mote Serial API Guide
軟體CLI介面 – SmartMesh IP Mote CLI Guide

SmartMesh IP Manager
EManager,或稱嵌入式管理器,以Manager-on-Chip™的方式運行,存取點功能和網路管理演算法在SmartMesh IP 802.15.4硬體上執行。EManagers支援網路中最多100個Mote,適合低功耗的閘道運作。

技術資源
軟體API介面 – SmartMesh IP EManager API Guide
軟體CLI介面 – SmartMesh IP EManager CLI Guide

SmartMesh IP VManager
VManager

是一款軟體型的管理器和獨立式的存取點Mote,其功能包括:
     • 大型網路 – 單一網路最多50,000個Mote
     • 可利用多重存取點提高頻寬
     • 熱容錯移轉閘道備援

VManager軟體在x86虛擬機器 (VM) 上運行,其可安裝在從雲端伺服器到低功耗嵌入式x86型處理器等各種硬體平台上。VManager軟體由Linear Technology以預先編譯且通過測試的VM應用程式提供,可能在VMWare或Oracle VirtualBox VM上運行。

技術資源
軟體API介面 – SmartMesh IP VManager API Guide
軟體CLI介面 – SmartMesh IP VManager CLI Guide

SmartMesh IP入門套件

Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™無線解決方案

檢視產品詳細資料

Analog Devices的SmartMesh IP入門套件包含評估SmartMesh IP網路的高可靠度、頻寬彈性和安裝方便性等效能時所需要的完整工具。此外,入門套件亦提供裝置整合及應用程式開發所需要的元件,包括:
  • 一個USB網路管理器 (DC2274A-A)
  • 一個 USB存取點Mote (DC2274A-B)
  • 五個評估/開發Mote (DC9018B-B)
  • 一個Eterna介面卡 (DC9006A)
  • 一個Eterna QuikEval轉接器 (DC9005B)
  • 額外的CR2032電池
  • 纜線

SmartMesh WirelessHART

Analog Devices Inc. SmartMesh® IP™無線解決方案

檢視產品詳細資料

Analog Devices的SmartMesh WirelessHART產品是專為重視低功耗、可靠度、彈性和擴充性的嚴峻工業環境所設計,適合用於一般工業應用和WirelessHART專屬設計。SmartMesh WirelessHART符合WirelessHART (IEC 62591) 標準,為同級中耗電量最低的產品。

SmartMesh Mote和管理器組成完整的無線感測器網路解決方案。SmartMesh將時間同步化的通道跳躍連結層,結合以Analog Devices Eterna®系統單晶片技術為基礎的硬體,建立一個完整的無線網路解決方案:
     • 在最具挑戰性的射頻環境下的資料可靠度超過99.999%
     • 電池使用壽命超過10年,可將感測器放在任何位置,降低成本
     • 加密、驗證和訊息完整度檢查、加密網路
     • 完整的無線網狀解決方案,無需開發網路堆疊

使用128位元加密的安全網狀網路
SmartMesh網路是目前最安全的網狀網路。SmartMesh網路上所有流量均受到端對端加密、訊息完整度檢查和裝置驗證的保護。此外,SmartMesh網路管理器更內含應用程式,可安全連結網路、重要建立和重要交換。其安全性功能包括:
     • 裝置驗證:有三個安全性逐漸增強的裝置驗證層級可供選擇
     • 加密:128位元AES加密,有多重金鑰可確保資料的隱私和機密性
     • 訊息完整度檢查 (MIC): 傳送的資料會用訊息驗證碼加以保護,確保資料不被竄改 
     • 同步金鑰更換: 整個網路會自動更換為加密金鑰
     • 自訂金鑰輪替:決定網路應該變更金鑰的頻率,在提高安全性和提高網路流量兩者間權衡

技術資源
白皮書:Wireless Sensor Networking for the Industrial Internet of Things
Verifying SmartMesh IP >99.999% Data Reliability for Industrial Internet of Things Applications

影片

技術文章

  • Understanding the Fundamentals of Earthquake Signal Sensing Networks
    Modern, low cost MEMs based ground sensing technology is now capable of measurements that are on par with traditional instruments. Using the wide range of Analog Devices products, a sensing device can be implemented to cater different seismic sensing applications.
    Learn More
  • Condition-Based Monitoring: The Wearable for Machine Health
    Condition-based monitoring (CbM) is the Industry 4.0 equivalent of wearable fitness devices. With the explosion of connectivity comes the opportunity to observe the physical world like never before and to see physical processes in action, in real time, in fine detail. Reduce unplanned downtime by understanding the aging process of equipment and machines.
    Learn More

  • How to Choose the Best MEMS Sensor for a Wireless Condition-Based Monitoring System – Part 1
    Learn More
發佈日期: 2018-05-16 | 更新日期: 2024-06-27