貿澤電子即日起供應Analog Devices ADXL366 3軸數位輸出MEMS
2026年1月14日 – 全球最新電子元件和工業自動化產品的授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 即日起供應Analog Devices, Inc. (ADI) 的ADXL366 3軸數位輸出微機電系統 (MEMS) 加速度計。ADXL366是一款超低功耗感測器,適用於智慧家庭、消費性電子、醫療和運動感測等應用。
ADI ADXL366 3軸MEMS加速度計內建全頻寬取樣功能,支援所有資料速率,可避免訊號混疊,實現真正系統級的省電效率。有別於仰賴功率工作週期和欠採樣來降低功耗的加速度計,ADXL366提供14位元輸出解析度,且可選配8位元和12位元格式,大幅提高資料處理效率,並與ADXL362設計相容。ADXL366內含一個可配置的計步器、一個深度多模先進/先出 (FIFO)、一個微功耗溫度感測器,以及一個用於同步類比輸入轉換並具有中斷功能的內部類比轉數位轉換器 (ADC)(在100 Hz輸出資料傳輸速率 (ODR) 下消耗電流僅0.96 µA,在運動觸發喚醒模式下消耗電流為191 nA)。
ADXL366支援±2g、±4g和±8g的可選測量範圍,提供±2g範圍0.25 mg/LSB的精細解析度。單次和雙擊偵測功能,可在任何輸出資料傳輸速率下運作,且僅增加35 nA電流,同時內建狀態機技術,有效減少誤觸發。裝置亦支援對取樣時間和時脈輸入進行外部控制。此加速度計可在1.1V至3.6V的寬電源電壓下作業,能與不同電壓的主機介接整合。ADXL366封裝尺寸小巧,僅2.2 × 2.3 × 0.87 mm³,採用12端子的LGA封裝,腳位相容於ADI的ADXL367感測器,可輕鬆升級。
貿澤同時供應EVAL-ADXL366Z分線板和EVAL-XLMOUNT1安裝模組,可供設計人員評估ADXL366 MEMS加速度計的效能。
如需更多ADXL366資訊,請瀏覽https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-adxl366-accelerometers/。如需更多貿澤新聞及我們的最新產品介紹,請瀏覽https://www.mouser.com/newsroom/。
作為全球授權的代理商,貿澤提供全球最廣泛的最新半導體及電子元件選擇,有現貨供應並且可以立即發貨。貿澤客戶可以期待獲得100%認證的原裝正品,完全可以追溯到每個製造商合作夥伴。為幫助加快客戶的設計,貿澤網站提供了豐富的技術資源庫,包括技術資源中心,以及產品資料表、供應商特定參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具及其他有用資訊。
2026 - 貿澤電子是一家授權半導體與電子元件代理商,專注於為設計工程師與採購人員快速引進來自製造商合作夥伴的新產品。做為一家全球代理商,Mouser.com支援多國語言及貨幣,並提供超過1200家領導品牌的680多萬種產品。貿澤在全球擁有28個客戶服務中心,透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供優質技術支援, 並從美國德州達拉斯南方占地9.3萬平方公尺的先進倉儲設備,將產品運送至全球超過223個國家/地區、65萬個顧客的手中。想進一步了解貿澤,請瀏覽https://www.mouser.com。
貿澤(Mouser)及貿澤電子(Mouser Electronics)是Mouser Electronics, Inc的註冊商標。此處提及的所有其他產品、標識及公司名稱可能均為其各自所有者的商標。